This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78Z100:拆封流程

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78Z100, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/595487/bq78z100-unseal-process

器件型号:BQ78Z100
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

我有一组 BQ78Z100 (固件版本4)、我需要对其进行配置和校准。 执行此过程后、将更改解封密钥和完全访问密钥、并对 BQ78Z100进行密封。

为了进行测试、我想再次解封 BQ。 我尝试将密钥的第一个字写入 AltManufacturerAccess、然后将第二个字写入技术参考的第9.5.2章中。 我尝试更改第一个和第二个单词、并尝试了不同的字节顺序。  

此外、即使使用 BQ Studio (自动刷新功能已关闭)、我也无法解封 BQ。

当 BQ 未密封时、我能够读取密钥。 我确定、我有正确的密钥。

通过 I2C 解封 BQ78Z100的正确流程是什么? 在将字写入 AltManufacturerAccess 之间需要等待多长时间? 是否将单词逐个写入 AltManufacturerAccess、甚至是正确的过程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    要解封监测计、您必须使用关闭自动刷新的 bqstudio 向 Alt Manufacturer Access 写入数据。 确保您的仪表板也已禁用。 启用后、仪表板将有一个绿色条、单击时将变为红色、不会扫描设备。 完成此操作后、首先发送解封代码。 扫描时、状态位应指示仪表未密封。 然后发送完整的访问代码并再次扫描。 现在电量监测计将处于非密封状态、也处于完全访问模式。

    您不需要在写入字词之间等待、我建议您在写入过程中检查电量监测计状态。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mirko、

    如果您或任何其他人正在寻找答案、我最近能够使用固件执行解封。

    在尝试使用 bqstudio 中的高级通信尝试解锁一小时后-技术参考的 P47指出第二个密钥必须在第一个密钥的4S 内发送、我放弃并尝试使用微控制器中的固件代码执行解锁。 我能够通过执行以下两个 I2C 事务来执行解锁。

    发送到0x3E 0x14 0x04到78z100 (地址0xAA)
    发送到0x3E 0x72 0x36到78z100 (地址0xAA)

    这打开了78z100、我能够重置78z100。 希望这对他人有所帮助。