This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59108的 PWM

Guru**** 2322270 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59108
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/602305/pwm-of-tlc59108

主题中讨论的其他器件:TLC59108

我有疑问 TLC59108。

问题1.  

   您是否有 有关以下 PWM 亮度的数据?

       -上升时间和下降时间

       -延迟时间

问题2.  

    您有 PWM 输出的波形数据吗?

问题3.  

   请告诉我 PWM 设置下的平均电流精度。

   我们想知道 PWM 设置的相对精度。

   我们认为±8%是绝对精度。

此致、

西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Takahiro-San、

    请参阅以下答案。

    Q1、由于是传统器件、因此我没有上升时间和下降时间与延迟时间的数据。

    但 我认为这应该小于4ns、因为它可以支持8位 PWM @97Khz。

    Q2、我手上没有波形、如果您需要波形、我可以设置工作台来测量波形、但由于我们需要准备 EVM 设置、因此可能需要2周以上。

    问题3. 8%是精确的直流电流。 相对精度应小于 0.3%、因为这个器件在8位中。

     如有任何其他问题、请告知我。

    谢谢!

    夏季  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Summer SU-San


    感谢您的回答!


    问题1.

    4ns 是否包括上升时间、下降时间和延迟时间?


    问题2.

    我们正在等待您的数据。


    问题3.

    0.3%是否包括温度和 IC 的变化?


    我们对以下情况感到关切。

    -在约10秒或更短时间内更改负荷时,平均电流比的复制准确度
    该精度包括温度和 IC 的变化。

    -通过温度和 IC 的变化、IC 退化设置 PWM 的相对电流误差范围


    此致、


    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Summer SU-San


    感谢你的帮助!

    确认情况如何?

    我正在等待您的回答。

    此致、

    西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Takahiro-San、

    问题1。

    很抱歉出现拼写错误、它应该小于40ns、而不是4ns、包括所有上升、下降和延迟时间。

    问题2、

    我们需要超过2周的时间来进行测量、我将在测量完成后发送给您。

    问题3.

    0.3%是占空比的典型值、温度仅影响频率、但不影响占空比。

    对于器件、状态也相同、 器件可能 具有不同的频率、但对占空比没有影响。

    如有任何其他问题、请告知我。

    谢谢!

    夏季

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Takashiro-San、
    您能否给我发送电子邮件地址、然后我可以将波形发送给您?
    谢谢!
    夏季
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的 Summer-San

    感谢你的帮助。

    我的电子邮件地址如下所示。

    Takahiro_nishizawa@marubun.co.jp

    我正在等待波形数据。
    请将波形发送到此地址。

    此致、


    西泽高郎