This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92075:将恒定电流转换为恒定电压?

Guru**** 2480215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/603448/tps92075-convert-constant-current-to-constant-voltage

器件型号:TPS92075

我还有另一个问题。

是否可以将应用从恒定电流更改为恒定电压模式? 我提出这个问题的原因是、我们希望在产品中使用大约138个 LED:46个灯串、每个灯串3个 LED。 一个 LED 出现故障会导致其余灯串的电流增加。 这是不可取的、原因有2:1) LED 故障会对其余灯串施加更大的应力、2)驱动器的输入电流将保持不变、直到最后一个灯串工作。 在我们的应用中、电流下降用于让"外部世界"知道灯有问题。

我在下面附上了一个经过更改的驱动程序图。 请忽略这些值、因为尚未计算这些值。 MYS 问题是为了在输出端(RED_LED+)保持恒定电压而更改的拓扑。 这是否起作用?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用这种方法是可能的、但可能是错误的。  因为原理图是不起作用的。  如果 MOSFET 处于 ISNS 上、则需要电流斜坡来确定何时关断 MOSFET、这不会为 ISNS 提供电流斜坡。  我确信这是一个初步原理图、但您也会遇到高侧 MOSFET 驱动器的问题、因为它的 ISR42会使开关损耗非常高、栅极还需要钳位以防止上 MOSFET 栅极上的过压(因此另一个电阻器和齐纳最小值) 但是、要获得低阻抗驱动器、需要添加更多驱动器。

    另一个问题。  如果您有46个灯串、每个灯串由三个 LED 组成、那么这些灯串中的电流是由什么限制的?  由于 LED VF 和热漂移的差异、LED 驱动器确实希望提供电流。  基本上、如果您以恒定电压驱动 LED 灯串、则很可能会发生热流、除非有限制。  此外、如果一个46的灯串打开、除非在输出电流中查找阶跃变化、否则无法检测到它、即使接近2%的变化、也很难检测到它。  如果每个灯串都有一个合理值的串联电阻器、它可以在效率受到影响的情况下工作。  该电阻器还可用于确定该灯串是否打开。

    每个 LED 灯串中的电流是多少、总输出功率以及有助于了解设计意图的其他任何东西?

    谢谢、


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Irwin、

    非常感谢您的回复。
    关于您的查询、我们的目标是总共使用138个高强度 LED 来构建光信号。 共有46个灯串、每个灯串中有3个 LED 和一个270R 电阻器。 驱动器输入电压范围为20至60V AC。
    灯串上的电压为12V、每个灯串的电流等于21mA。

    所有灯串均以并联方式连接有3个原因:
    -灯串上的压降约为12V,使照明单元能够在极低的输入电压下工作。
    -单个 LED 出现故障时,仅关闭3个 LED。 如果发生这种情况,功耗会下降,并且外部监控单元“知道”指示灯出现故障。 这就是需要恒压驱动器的原因。 出于同样的原因,不得在每个 LED 上使用齐纳二极管,以便在 LED 出现故障时最大限度地减少 LED 阵列中的“孔”。
    此类 LED 拓扑有意降低能效、并从驱动器消耗更多功率(与单个 LED 灯串相比)。 其原因是每盏灯的最低功率应约为10W。

    谢谢、
    Piotr
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piotr、

    还有几个问题:

    是否需要对其进行功率因数校正?  还是只能进行桥式整流、然后转换为12伏?

    输出是否需要与输入隔离?  (反激式与降压或降压/升压等)

    是否需要考虑任何安全/合规性项目、例如浪涌保护、隔离(由于电压安全、60VAC 高于"安全"电压)等?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Irwin、
    我们刚刚决定构建标准 PWM 降压转换器。 尽管 PFC 是一个优点、但它不是必需的。
    它不必进行隔离、但浪涌保护至关重要。

    我们已经有了一个解决方案。
    非常感谢您的帮助!

    此致、
    Piotr