This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907:HTOL 测试结果?

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1179873/lp5907-htol-test-result

器件型号:LP5907

大家好、

  您是否有1.8V 和2.5V 版本的 HTOL 测试结果、我们能否与客户分享这些结果?

谢谢、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franz、

    我看了看,找不到这方面的任何东西。 这是一个传统的 NS 器件、因此我们通常对它们的信息有限。

    此致、

    Nick