This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:SoC 跳转到100%

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/596809/bq34z100-g1-soc-jump-to-100

器件型号:BQ34Z100-G1

大家好、

我们将 BQ34100-G1电量监测计与采用4-S 配置的基于磷酸铁锂技术(LiFePO4)的电池搭配使用。

我们的问题:
我们在放电几秒钟后开始充电。 在充电开始时、SOC 有时会跳至100%。 充电器终端设置正常、此时电池电压远低于锥形电压、然后也未设置 FC 位。

在充电期间、TrueRC 计数远远超过 TrueFCC。 至少计数是正确的、 只有失调电压是错误的、这会导致在整个充电过程中出现100%的 SOC。
充电器端接时、RC 设置为 FCC (具有 FC 位)、从而产生100%的(真) SOC。 然后、在下一个放电后充电周期开始之前、一切都正常。

我的理解是、监测计将在充电开始时运行 IT 仿真。 在某些情况下、此仿真是否会失败?
此时会出现什么问题?
是否可以手动开始新的仿真或 DOD 测量?


谢谢、
Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们似乎已经解决了我们的问题。 显然、我们编程了错误的 ChemID、出于某种原因、编程的 ChemID 为423。

    对电池组(电量监测参数计算器)进行特性描述后、我们得到了与 ChemID 404匹配的结果。 虽然偏差高于建议水平(6%)、但此设置工作正常、之后未观察到此类跳跃(>50%)。

    放电后、在高负载电流下开始充电时、有时会有一些较小的跳跃、但我们可以忍受这种跳跃。 我们将使用平滑处理来进行处理。

    此致、

    Stefan