This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG5200:TIDA 00909和 TIDA 00913之间的差异

Guru**** 2579915 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00909, TIDA-00913, INA240, LMG5200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/595885/lmg5200-difference-between-tida-00909-and-tida-00913

器件型号:LMG5200
主题中讨论的其他器件:TIDA-00909TIDA-00913INA240

你好!

是否有人知道 TIDA-00909和 TIDA-00913参考设计之间是否有任何差异? 看起来是相同的设计、但报告重点介绍了 INA240或 LMG5200。 我是对的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitja、

    感谢您的关注、这是一个好问题。

    您的扣款是正确的:这两种设计基本上是相同的、但文档和测试报告分别侧重于使用 INA240进行电流感应或使用 LMG5200进行电力输送。

    如有任何疑问、请联系我们。

    谢谢你。

    此致、

    Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Alberto!

    我知道该设计不可购买、但是否有机会作为样片提供?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitja、

    实际上,我们刚刚提供了一个主要类似于 TIDA-00909的电路板 ,即 BOOSTXL-3PHGANINV 

    查看一下它、我认为该板应能满足您的需求。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Alberto