This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54140:此器件在8V 时胜出#39;t 开启。

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/604488/tps54140-the-device-won-t-turn-on-at-8v

器件型号:TPS54140

您好!

我使用 TPS54140来提供3、3V 输出。 EN 引脚的输入电压为7、4 (EN > 1、25V)、但当 EN 引脚小于1、5V (8、9V 输入)时不会导通。 对于分压器、我使用392k 和806k 电阻器。 但是、当输入电压高于8、8V 且 EN 引脚高于1、5V 时、该器件会打开。 此问题的原因可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有多少个器件/电路板的行为与此类似?

    请注意、数据表上 EN 阈值的变化范围为0.9V 至1.55V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经测试了四个单元。 尽管如此、我还尝试了具有相同电路的单元、其工作输出为3、3V