This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:无法校准电压-输入的校准电芯电压超出范围

Guru**** 2412200 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/598622/bq34z100-g1-can-not-calibrate-voltage---calibration-cell-voltage-entered-is-out-of-range

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

我有一个采用4S2P 配置的12.8V LiFePO4电池组。

我已成功校准电流、但我似乎无法获得要校准的电压。  我在电池组上有13.08伏电压、并且我在电池组配置 A 寄存器中启用了 VOLSEL。  我已选择 CAL_ENABLE。  当我在校准框中键入13080并点击校准电量监测计按钮时、软件返回"Calibration - Calibration Cell Voltage entered is out of range..."(校准-输入的校准电池电压超出范围...)

有什么关于如何解决这一问题的想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我遇到了完全相同的问题... 德克萨斯州未提供任何答案... 如果我发现一些问题、我会随时通知您。
    使用这款新的监测计、我们不知道 srec 是否是最新的(以及在哪里可以找到它)、revA 和 revB EVM 硬件之间的差异...
    我希望不要花几个星期。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    同样的问题。
    即使尝试使用较低的电压(如400mV)进行校准、我也会得到该误差。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好。

    我已通过将(C:\ti\BatteryManagementStudio\config)中的.bqz 文件替换为我在线程中找到的新文件来解决该问题。

    e2e.ti.com/.../0602.0100_5F00_0_5F00_16_2D00_bq34z100G1.rar

    但愿这对您有所帮助。

    Mauro。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mauro、

    这很有效!  谢谢你。

    顺便说一句...所以其他人不会犯我犯的同样的错误...

    请务必移动旧文件或从目录中删除旧文件、然后将其复制到上面 Mauro 所示的新文件中。  否则、BQStudio 将拾取旧文件、而不是新文件。  我错误地尝试将旧文件从(0100_0_16-bq34z100G1.bqz)重命名为(0100_0_16-bq34z100G1_old.bqz)。  BQStudio 找到并使用了_old 文件、而不是新文件。