This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:将 BQ34110用于24V 12Ah 铅酸电池

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/604775/bq34110-using-bq34110-for-24v-12ah-lead-acid-batteries

器件型号:BQ34110

您好!

我想使用 Arduino 等微控制器测量两节12V 12Ah 铅酸电池(串联连接以生成24V 电压)的 SoC 和 SOH。

我对上述配置有一些疑问。

1) 1)为 BQ34110和 BQ34110EVM 提供的参考设计具有 BAT+、BAT -和 PACK-连接。 我假设 BAT+是第一个12V 电池的正极端子、BAT-是第二个12V 电池的负极端子。 我是否可以知道什么是 PACK-终端连接?

2) 2)我有一个24V 铅酸电池充电器。 我应该将它们连接到电路中的哪个端子来测量充电电流等?

3) 3)我是否需要在电路中使用外部继电器来开启充电器?

4) 4)我读出必须配置和校准 IC。 我是否需要购买评估板来执行配置/校准过程、或者是否有任何脚本 仅可用于使用 IC 进行配置/校准?

5) 5)是否有 Arduino 库或任何 API 可用于获取 SoC 和 SoH 测量?

任何测量24V 铅酸电池 SoC 和 SOH 的样片电路都将非常有用。

谢谢!