This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTB78560C:笔开/关控制引脚

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: PTB78560C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/604546/ptb78560c-pen-on-off-control-pin

器件型号:PTB78560C

我们计划使用正极开/关提供28VDC 至9V 直流输出。 有一个称为笔控的引脚。 我们将使用 NPN 晶体管来控制触控笔引脚。

集电极连接到 PEN 引脚、发射器连接到输入电源接地(28V 回路)。

我们应该在晶体管的基极上施加什么电压?

 要打开晶体管、基极电源上的此输入的接地基准应该是什么?

我们能否使用微控制器驱动基极引脚,该微控制器由 直流/直流转换 器 PTB78560C 的输出参考接地供电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要控制 PTB78560C 的开/关、请按数据表图23所示配置电路。

    e2e.ti.com/.../PTB78560_5F00_PEN.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 在数据表中已经看到的这个电路。 但我的实际问题是-

    逻辑使能端到 MOSFET 栅极的接地基准应该是多少 ?