This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400:TPS65400对 SW1、SW2、SW3 - SW4独立待机轨进行仿真

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/604374/tps65400-tps65400-sequnecing-sw1-sw2-sw3---sw4-independent-standby-rail

器件型号:TPS65400

我想使用以下初始化启动序列来配置 TPS65400。  

启动序列: - SW1 (off _TO_ON -5V)>> SW2 (off _TO_ON -(3V3)>> SW3 (off _TO_ON -1V2)。  

关闭 sequnece SW3 (ON_TO_OFF-1V2)>> SW2 (ON_TO_OFF- 3V3)>> SW1 (ON_TO_OFF- 5V)

SW4 (5V 待机)=通电后一直开启(Vin = 12V)。  请 确认这是否是可接受的配置。

此外、我是否可以使用 SSX/PGx 作为默认值来控制序列。 和过载 EEPROM 配置。

SW1 = 5V 待机(ENSW4由外部逻辑控制) >>PG4至 ENSW1。  Pg1至 ENSW2 、PG2至 ENSW3。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.是的、TPS65400可以实现这个启动和关断序列。

    2.是的、您也可以 使用 PGx 来控制序列。

    "SW1 = 5V 待机(ENSW4由外部逻辑控制) >>PG4至 ENSW1。  Pg1至 ENSW2 、PG2至 ENSW3。' 还可以。