This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59581:总显示周期

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/604161/tlc59581-total-display-period

器件型号:TLC59581

你(们)好

请问以下问题的答案是什么?
我指的是 SLVA744。

1。
关于图15中的多路复用 ES-PWM (8+8模式)、子周期可由257 x 32 GCLK 提供。
在这种情况下、1个总显示周期能否用257 x 32 x 256 = 2105344 GCLK 周期表示?

2.
当 SEL_GCLK_EDGE (FC2 reg 的第6位)=1时、OUTn 在 GCLK 的两个边沿上打开/关闭。
在本例中、GCLK 的数量是多少?
例如、257 GCLK 是奇数。 我们每段应该计算多少 GCLK?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    如果你能回答我的问题,我将不胜感激。

    贝斯特雷加兹
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、我的基本问题。

    但我希望你能回答。

    贝斯特雷加兹
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    问题1:您回答正确。
    Q2:如果 SEL_GCLK_EDGE=1、OUTn 在 GCLK 的两个边沿(上升和下降)上打开/关闭。 对于257 GCLK、应为129。

    谢谢、此致、
    Kenneth