This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54331:IC 关断时向后5V

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54331

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/604077/tps54331-5-v-backwards-when-ic-is-off

器件型号:TPS54331

您好!

我们目前正在使用上面的 IC 将9V 转换为5V。 为了减少 生产中的安全预防措施、我们希望通过外部连接器为电路供电。

因此,在其他地方提供5V 电压,但如果我们向 PH/BOOT 或 VSENSE 引脚提供5V 电压,IC 是否会损坏?

原理图为机密信息、但可提供给 TI 工程师。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastian、

    当为 PH/BOOT 提供5VDC 附加电压时应该正常、但 VSENSE 引脚不能正常工作、5V 电压高于其绝对最大电压。 它可能会损坏内部 ESD 电路。

    BRS、

    Ryan   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    VSense 引脚不提供5V 电压。 有一个分压器、如参考电路中所示。

    VSense 引脚应提供最大值 1V、但我更担心流经 IC 的电流会流回 VIN、因为电容器大约为220uF。 Vin 侧。

    此致、

    Sebastian Summer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sebastian、
    这不是 FCCM 器件、当 Vout 高于预期值或 Vin 断电时、高侧 FET 不工作。 由于高侧 FET 能够通过5.8A 电流、因此反向电流应该正常。
    BRS、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    "FCCM 器件"是什么意思?

    此致、
    Sebastian Summer
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastian、


    FCCM 器件在轻负载条件下以强制连续导通模式(FCCM)运行、开关频率在整个负载范围内保持在几乎恒定的水平。 在特定条件下、该器件在升压模式下工作、将能量从 Vout 升压到 Vin、从而使 Vin 高于绝对最大值。 您可以参阅 TPS54308的数据表 以了解有关 FCCM 功能的更多信息。 虽然 TPS54331在轻负载条件下可通过脉冲跳跃 Eco-modeTm实现高效率,但它不是 FCCM 器件。 对于非 FCCM 器件、通常我们不需要担心反向电流。


    BRS、
    Ryan