This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:PMID 电压控制、电感器尺寸和放大器;电池电平

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895, TPS61256C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/603263/bq25895-pmid-voltage-control-inductor-size-battery-level

器件型号:BQ25895
主题中讨论的其他器件: TPS61256C

我有几个问题要最终确定我们的设计

  1. PMID 电压控制
    1. 似乎 USB 输入电压几乎直接反映在 PMID 输出上。  这可能是由于两者之间的 FET 造成的。  REG0A 是否仅在通过电池充电时有效?  我需要对电压为5V 的 PMID 电压进行高精度控制。  您是否建议添加 LDO?  因此、BQ25895可以从电池生成5.5V 电压、从 VBUS 生成5V 至14V 电压。  但 PMID 将与 LDO 在5V 时保持恒定
  2. 电感器尺寸
    1. BQ25895的主要用途是在5V 电压下使用 PMID。  额定电流为1A。  SW 电流将小于30mA。  我可以使用的最小电感器电流额定值是多少? 1.2A 是否足够?
  3. 电池电量测量
    1. 我们的设计使用4个 LED 来指示电池电量(3.7V 1200 mAh 锂离子电池、最大电压为4.2V)。
    2. 是否有基于嵌入式 ADC 测量的推荐策略来指示25/50/75/100?
    3. 我们使用了专用电量监测计、但我认为我们不需要该级别的精度。

感谢您的支持。  此设计旨在用于高产量的消费类产品、因此我们将努力做到全面。

谢谢、

Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    我有一些意见和问题:

    1) 1) REG0A 仅适用于 升压模式运行;因此、在某种程度上是肯定的。 PMID 是来自电池的升压操作中的值。

    在向 PMID 中添加 LDO 时、我想问您希望从 PMID 中获得什么输出电流? 两个原因:

    I)如果您从该引脚汲取大量电流并具有良好的输入线路阻抗(如果在您的应用中使用 USB 电缆、这种情况通常会发生)、则进入 PMID 的电压肯定会更低。 该充电器具有 VINDPM、通常可防止这种情况、但仅通过调节充电电流来实现。 在您的情况下、通过 PMID 的大量负载电流无法帮助您的输入产生压降。

    II)如果您有大量的负载电流、则可能很难找到具有超低压降电压的 LDO、这意味着当输入电压(在您的情况下为 PMID)为5V 或5.5V 时、可能很难实现固定5V 输出。 因此、除非您使用的电流要低得多、并且能够保证 VBUS (和 PMID)上的电压大于5.1V、否则我不推荐使用 LDO。

    2) 2)对于电感器电流额定值、我还将询问您通过 PMID 的负载电流的相同问题。 您将使用同一电感器将电池电压升至5.5V、并将负载电流提供给 PMID。 您期望的 PMID 负载电流是多少?

    3) 3)关于电池电平测量、仅在单个实例中使用电池电压和充电电流可能难以判断剩余的电池容量。 这可能是可行的、但您需要确定电池充电曲线上典型容量电压点的特性。 在放电过程中、锂离子通常会悬停在3.6-3.7V 左右、以获得很好的容量。  

    如果您确实描述了这一点、我可以说您可以使用 ADC 电池电压、充电状态位和电源正常状态来检测您正在放电还是正在充电、以及相对而言、电池当前所处的电池电压与容量之间的关系。

    我希望这对您有所帮助、让我知道我的一些问题的答案、看看我们是否可以让您的设计正常运行。

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joel、

    感谢您的快速响应。
    PMID 上的负载电流为1A。
    1.现在我倾向于同意你的意见。 我认为使用 LDO 可能并不理想。 是否有其他器件可在不添加额外降压/升压转换器的情况下实现5V 输出?
    2.是的、负载电流为1A。
    3、以上所述、我开始想、是否有其他器件可用于此应用? 或者将 SW 升压至5V 可能更好。 在这种情况下、不使用 PMID。 我想我已经看到一些关于 PMID 电压反映 VBUS 的讨论。 未来的发展蓝图可能需要考虑改变电压电平或将电压固定在5V。
    再次感谢您的支持。

    Andrew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只是进行了一些小挖掘。 TPS61256C 看起来是从 SYS (3.5V - 4.5V)到5V 的理想选择。 我想我仍然喜欢 BQ25895:1)我们在多个原型中使用了2) QON 最终成为了一个非常有用的功能。
    您能否在输出电流负载为1A 时、对电感器的额定电流进行评论?
    再次感谢、
    Andrew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Andrew、

    在我回答您的问题之前、我猜您打算在某个时间点对电池进行正确充电?

    如果是、我们将查看什么充电电流。 我提出的原因是、这将有助于确定您应该寻找的饱和电流额定值。 现在进行粗略估算、仅根据升压模式负载电流1A、饱和电流高于3A、可能会更高一些。

    但回到我的身边、我们可以更深入地研究它。

    关于我们的升压转换器、我要注意的另一个问题是、升压转换器不会立即启动。 转换器通常会有30ms 的延迟、这将决定 VBUS 上没有输入电压、并且用户配置可以打开 OTG (升压)模式。 这意味着、当移除适配器/输入源并且您想要切换至升压模式时、系统将会有一些断电时间、直到升压转换器启动。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joel、

    是否可以通过电子邮件进行通信?

    我想分享一些技术文档。

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Andrew、

    我向您发送了一封包含我的联系信息的个人邮件。


    此致、
    Joel H