This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40170:向 EN、VIN、UVLO 或 TRK 引脚插入脉冲噪声

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40170, TPS40170EVM-597

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/604528/tps40170-inpulse-noise-inserts-to-en-vin-uvlo-or-trk-pins

器件型号:TPS40170

大家好

如果我们问 TPS40170、您是否介意?
我们客户的电路类似于 TPS40170EVM-597。
在我们客户的电路上、 当 VIN (FET 和 VIN 的源、EN 和 UVLO)置位 DC24V 并且 脉冲噪声 ±1kV@1us 峰值时、输出停止。


如果 INPULSE 噪声增加到 EN、VIN、UVLO 或 TRK 引脚、器件是否可以锁存?
之后它可能会停止吗?


相关的 ,为了防止出现脉冲噪声,SBD 是否对 脉冲噪声有效?

我们想分享客户的电路和情况。
但是、它包含机密内容。
可以 通过 E2E 上的直接邮件或私人消息发送它吗?
电子邮件地址: matsumoto-h@clv.macnica.co.jp

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请将原理图发送至 simpleswitcherapps@ti.com