This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25898:独立模式下的最大电池充电电流

Guru**** 2419530 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25898, BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/595830/bq25898-max-battery-charging-current-in-standalone-mode

器件型号:BQ25898
主题中讨论的其他器件: BQ25606

您好!

我们希望在其中一个设计中使用 Bq25898器件。 我们的设计采用3000mAh 电池容量。

我们计划将 BQ25898用作电池充电器;它将在独立模式下使用。

如果在独立模式下使用 BQ25898、是否可以实现高于2A 的电池充电电流?

如果我将 VBUS 连接到12VDC 输入、BQ25898的 REGN 默认输出是多少?

请建议使用电池充电器(支持独立模式)、该充电器可以为电池提供更高的充电电流、同时保留 BQ25898的所有功能。

谢谢

Rejeesh S Raj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rejeesh、

    [报价用户="Rejeesh Raj "]是否可以实现高于2A 的电池充电电流[/报价]

    如898数据表第6节所示、bq25898的默认充电电流为2.048A。 如果您需要独立充电电流高于2A、则需要 I2C 通信。 具有12V 输入的 REGN 应为~6V。

    我建议查看 bq25606。 它是一款电源路径独立充电器、不能提供高达3A 的电流、您可以使用外部电阻器设置充电电流。 该器件还支持高电压输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fernando、
    我们使用微控制器(使用与 Bq25898的 I2C 通信)将电池充电电流设置为峰值电流(3A)。 我想知道3A 充电电流的建议输入电压(VBUS 上)。 我的电源计划在 VBUS (壁装充电器)上提供电源、能够提供5V 电压和3A 电流。 请告诉我、对于上述充电电流、此器件的输入电压(即>5V)会更高吗?
    谢谢
    Rejeesh S Raj
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rejeesh、

    通常、对于3A 或更高电流的充电应用、我们看到 VBUS = 9V、这主要是因为在高充电电流时、输入电压为9V 时的效率与输入电压为5V 时的效率相比有所提高。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Fernando、

    感谢您的回复。 我需要在同一器件中进行澄清、即 Bq25898。

    如果我将"充电使能引脚"(低电平有效)保持在高逻辑、我预计充电电路将关闭。

    在上述情况下、从 VBUS 到 SYS 的直流/直流转换器输出将被禁用。

    但此时 BATFET (Q4)的条件是什么?

     当充电器被禁用时、是否有可能获得 SYS 上的电池电压?  

    谢谢

    Rejeesh S Raj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rejeesh、

    如果充电被禁用并且存在一个系统负载、此器件将进入补充模式并通过 BATFET 对电池放电。 除非存在过流保护事件或主机强制 BATFET 通过 I2C 关断、否则应在 SYS 上看到电池电压以为系统供电。