This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B7702-Q1:TPS7B7702双通道版本的输出连接

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B7702-Q1, TIDA-00270

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/604578/tps7b7702-q1-connection-of-the-outputs-for-the-tps7b7702-dual-version

器件型号:TPS7B7702-Q1
主题中讨论的其他器件: TIDA-00270

大家好、

在 TPS7B7702-Q1上、是否可以将输出连接在一起以使电流加倍?

如果是、需要如何连接 FB 引脚(两个 FB 引脚只需一个电阻器偏差)?

需要如何正确设置电流限制?

谢谢

艾伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    虽然我们没有尝试将两个 LDO 并联、但理论上是可行的。  您应该能够应用与 TIDA-00270相同的许多设计原则。

    同样、我们没有尝试并联 LDO、但由于电流限制的电流检测是在每个通道上独立完成的内部电流检测、因此您应该能够将每个电流限制设置为预期总电流限制的一半。  此外、您应该能够将 LIM1和 LIM2连接到一个电阻器、该电阻器的大小是您将单独用于每个通道的电阻器大小的两倍。  

    非常尊重、

    Ryan