This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53647:TPS53647纹波问题

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53647

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1175294/tps53647-question-of-tps53647-ripple

器件型号:TPS53647

尊敬的团队:

我们的设计为:tps53647+4相 CSD95490;输入:12V;输出:0.89V;
重负载下的电流为48A、纹波仅为10mV、符合要求;空载下的电流为35A、噪声大于40mV、不符合规格要求
电流值通过 TI GUI 读出,并在末尾使用示波器测量纹波
我是否可以问、为什么在无负载时纹波如此大?

我认为 从 GUI 获得35A 的轻负载是异常的。

非常感谢、

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    GUI 不应在空载时报告35A 电流。 是否可以发送配置文件?

    是每相48A 还是整个电源轨? 此外、这是使用工作台设备测量的还是从 Fusion 报告的?

    谢谢、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    由于不活动、我将关闭此线程。 要重新打开该主题、请回复此帖子。

    谢谢、

    特拉维斯