This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27441-G1:BQ27441支持2s

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60, BQ34Z100-G1, BQ27441-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/604411/bq27441-g1-bq27441-to-support-2s

器件型号:BQ27441-G1
主题中讨论的其他器件:BQ40Z60BQ34Z100-G1

您好!

我的客户正在为2S 应用寻找低成本电量监测计解决方案、客户将在系统端使用该解决方案。

我建议使用 BQ27441+ OP (作为 BQ27441之前的缓冲器、将2S 电压分压为1S)。

如果 BQ27441+ OP 是 合适的解决方案、您能不能发表评论?  如果是、您能否与我分享一些参考原理图的成功案例?

对于 OP 选择、哪些参数 对于该应用至关重要?

此致

张青恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sean、
    请注意、如果在使用1S 电量监测计的同时使用2S 电池的分压器、则会牺牲电压测量分辨率、从而测量 bq27441电量监测计的精度、这就是我们不建议这样做的原因。 对于与 bq27441-G1相当的2S 监测计、请参阅 TI 网站上的 bq40z60和 bq34Z100-G1监测计、您可以在其中找到有关每个监测计的更多详细信息。

    此致、
    Haidar