This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138PFCEVM-026:如何使 UCD3138PFCEVM-026在高达800Hz 的输入线路频率下工作?

Guru**** 2395025 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138PFCEVM-026, UCD3138A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/603566/ucd3138pfcevm-026-how-to-make-ucd3138pfcevm-026-work-at-input-line-frequencies-up-to-800hz

器件型号:UCD3138PFCEVM-026
主题中讨论的其他器件: UCD3138A

您好、在那里,

评估板 UCD3138PFCEVM-026能否 在400Hz 和800Hz 等高频输入线路电压下工作?

如果可以、是否需要对源代码进行一些修改?

我的邮箱是 hswqs@yeah.net、期待您的邮件、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、QS、

     UCD 可以使用400Hz 线路频率控制 PFC。 为此、它需要 UCD3138A 提供的快速 ADC 采样率。 但对于 800Hz、 由于线路 频率太快、这将具有挑战性。

    在源代码中、 您需要更改 ADC 采样率 、并加快 standard_interrupt 和电压控制环路等。

    此致、

    肖恩