This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25622:有关 BQ25622应用的问题

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25622

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1179837/bq25622-questions-about-bq25622-application

器件型号:BQ25622

大家好、

我的客户希望在其应用中使用 BQ25622作为电源多路复用器功能。 方框图如下所示:

它们有一个电池和 Vbus、它们的系统位于 VSYS 上。 他们会遇到以下问题:

如果没有电池、他们将在正常模式下从 Vbus 获得电源;但是、在这种情况下、如果他们通过写入 EN_HIZ 位将器件置于 HIZ 模式、VSYS 上将不会有输出、对吧?

2.如果 VSYS 上有负载、则插入 Vbus 以支持该负载并为电池充电、移除 VBUS 时、切换到 VBAT 的响应时间是多少? 以及如何计算开关时间内的骤降?

您能帮助评论这2个问题吗?

谢谢、此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    在 HIZ 模式下、"RBFET (Q1)、HSFET (Q2)和 LSFET (Q3)关闭。 RBFET 和 HSFET 阻止电流流入和流出 VBUS、从而使 VBUS 引脚进入高阻抗状态。 BATFET (Q4)被打开以将 BAT 连接至 SYS。 在高阻抗模式下、REGN 被禁用、数字时钟减慢以节省功耗。' 如果没有电池、SYS 上将没有稳压电压。

    这一切取决于您的 SYS 电容大小。 当移除 VBUS 时、SYS 负载将尝试保持、并且它将开始消耗 SYS 电容器。 当 SYS 电压降至 BAT 电压以下时、补充模式将自动启动。 I = C*dV/dt 将是一个很好的起始位置(假设电流消耗恒定)。

    此致、

    Mike Emanuel