This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF5050:与输出电容器串联的电阻器

Guru**** 2585655 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1179507/ref5050-resistor-in-series-with-output-cap

器件型号:REF5050

尊敬的 Trailokya

您 之前在一篇文章中说 过、我 超出 了输出电容器规格(57pf)和总体 ESR、(文章: REF5050:上个月电压输出变为高电平)。  在 res50xx 数据表中、图 42、它显示了总共57uF 的 ESR 电阻器(请参阅所附的图像)。  数据表中的信息是否不正确?  此外、表1第20页还显示了与单个10uF 电容器相比、该配置可进一步降低噪声。  第12.1节规定 ESR 应介于1.0欧姆和1.5欧姆之间。  ESR 是否有上限?

            

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Dennis  

    希望您看到的是5V 输出。

    • 输出去耦电容器的建议 ESR 导通高达1.5 Ω。 我不建议超越这一点。  
    • 在布局部分(第21页)中、推荐使用 Belwo 输出去耦电容器(建议使用高达50uF 的电容器)
    • 我建议遵循这一点。  
    • 您可以在 NR 引脚上放置一个低泄漏电容器以降低噪声。  

    我将检查图42中是否存在不一致。  谢谢。  

    此致

    Trailokya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Trailokya

    请咨询负责该组件的工程师。  我想使它尽可能安静、但不想使它变得不稳定。  谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Dennis  

    NR 引脚上的低泄漏电容器将用作低通滤波器(带11K 欧姆电阻器)、有助于降低系统噪声。 输出去耦电容器<=50uF。  

    此致

    Trailokya