This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM140K:直接替代产品?

Guru**** 2479505 points
Other Parts Discussed in Thread: LM340, UA78

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/604634/lm140k-drop-in-replacement

器件型号:LM140K
主题中讨论的其他器件:LM340UA78

我想更换许多(旧器件型号) uA7812KC 和 LM340-12KC 稳压器。

新型 LM140K-12是 直接替代产品、还是需要考虑其他电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeffrey、
    您正在寻找哪种产品等级? 商用于塑料、商用于密封封装还是军用?
    通常、LM140、LM340、LM78和 uA78互为替代产品、但参数限制或温度范围可能存在一些差异。
    有时、它们被列为1A 或1.5A 器件、但在所有情况下、唯一在1.5A 下进行测试的是负载调节。 所有其他测试均在较低负载下完成。

    差异在封装中。 LM140K-12是一款采用3型金属 CAN 的商用器件。
    uA7812KC 和 LM340-12KC 目前不是有效的器件型号、我怀疑可能存在拼写错误。
    有一个 uA7812CKxx 器件。 CK 表示器件采用 TO-220封装、xx 是 TO-220上的不同变体。

    了解您要更换的确切器件型号以推荐合适的器件非常重要。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。 我现在有了我需要的信息。
    我现在意识到我所询问的器件不再投入生产、但它们不是排印错误。