This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3907:电路审核、UC3907 (负载共享控制器)

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3907

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/598442/uc3907-circuit-review-uc3907-load-share-controller

器件型号:UC3907

您好!

我请求对 UC3907进行电路审核。

我不知道如何配置 MLCC 并将其应用到10nF。

相应电路的输出值如下。

Vout = 24V、Iout = 27A

请告诉我电路设置中的错误点。

我想知道如何设置 R2、Rset 和 Rsense。

最后、我想知道什么是"主器件指示"。

请告诉我如何设置它吗?

就这些。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Andy

    我建议您查看文档 www.ti.com/.../sluu166a.pdf 中显示的典型应用 。 这将使您了解所涉及的内容。
    请告诉我您的意思是"我不知道如何配置 MLCC 并将其应用到10nF"、我也不知道"主指示"是什么意思、我将尝试解释一下。

    此致
    Colin
    顺便说一句:我下周出差、因此我在这里的回复将延迟。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,科林

    当输出负载电流为2.5A 时、当两个 SMPS 共享负载时、每个输出电流的测量值为1.35A、1.15A。 如何减少两个输出电流偏差?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Andy

    在大约5%的满负载下、这种电流共享水平实际上非常好。 客户是否计算了典型的不平衡情况?
    IC 放大器中的失调电压可能会导致这种不平衡程度。 电流共享的主要原因之一是使电源模块之间的热负载均匀分配-这在满载时最重要、在较轻负载时更不重要。

    此致
    Colin