This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25116:输出电压信号

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25116, LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1178688/lm25116-vout-signal

器件型号:LM25116
主题中讨论的其他器件: LM5116

大家好、我设计了一个使用 LM25116的直流/直流转换器、一切都很好。 我测量频率、它为336Khz、Vout 5.1V @Iout 6A;然而、检查瞬态响应时、Vout 不是 DS 的直接"斜坡"、而是更像不同的阶跃。 这可能是焊接不良吗? 因为我自己焊接所有东西

 PS:第一次测量如下图所示正常、但当我将 Iout 从6A 更改为4A 时、Vout 在所有 Iout (1A、2A、4A、6A)中开始出现与上图相同的行为。  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andres

    1.检查您的负载是否为直流。 如果负载电流不是直流、则 Vout 无法平稳增大。  

    2.测量/验证器件引脚上的 V (SS-AGND)。  V (SS-AGND) 是软启动期间的 VOUT 调节目标。 如果 V (SS-AGND)很难看、则 VOUT 变得很难看。  

    3.测量/验证 器件引脚上的 V (COMP-AGND)。  V (COMP-AGND) 是电感器电流调节目标。 如果 V (COMP-AGND)很难看、则 VOUT 变得很难看。  

    监控 电感器电流。 如果出现任何故障、电感器电流将失真、因此 VOUT 将变得很难看。

    -Eric Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    负载为直流(我使用的是直流电子系列)

    V (SS-AGND)外观平滑。


    明天我检查 V (COMP-AGND)和电感器电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andres

    感谢波形。  

    -Eric Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好、很抱歉耽误你的时间。 那么、这里是波形

    这是无负载的(Vout 5V1和 Iout 0A)

    这是电阻负载 Iout 6A

    因此、我看到 Vcomp 和 VSS 中存在一些具有最大负载的噪声。 但是、启动期间的输出波形几乎与加载时的波形相同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andres

    感谢波形。

    我认为问题的发生是因为软启动时间相对短于 LM5116在336kHz 频率下可提供的最小占空比。  

    理想情况下、最小占空比应为零、以提供平滑的启动波形、但不是。

    所有降压转换 器都存在此问题、但当开关频率较高、软启动时间短、COUT 较小或负载较轻时、您可以更轻松地找到此问题。   

    -李家祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Eric。 因此、通过查看您所说的内容、我注意到我的电路出现了错误。 我放入 CSS 1.8nF 电容器而不是18nF 电容器、为前者提供210uS 的软启动。

    我将电容器更改为20nF、因为我现在没有18nF 陶瓷电容器(我需要等待几天才能从 DigiKey 获得它)、输出很顺利。 此外、我需要更改 CHF (环路补偿)、因为我犯了与 CSS 相同的错误、我放置了一个1.8nF 的电容器、而不是18nF 的电容器(此时我将其替换为10nF 的电容器)。

    现在我的问题是、软启动正常、但 SS 和 Comp 引脚中存在一些噪声

    无负载

    满负载(Iout 6A)


    为什么它在 Vcomp 和 VSS 中显示大量噪声? 我可能会出错、因为我使用 GND (Vout)而不是 AGND 来测量信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andres

    我想您正在讨论开关噪声。  如果您使用接地短路探针在器件引脚上测量 COMP-AGND 和 SS-AGND、您将能够看到更好的波形  

    (笑声)

    -Eric Lee