This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14203:热阻

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR16006, LMR14203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/596759/lmr14203-thermal-resistance

器件型号:LMR14203
主题中讨论的其他器件:LMR16006

您好!

我们的客户希望了解 LMR14203XMKM/NOPB 的热阻值 θ JC、它未显示在数据表中。

您可以提供此信息吗?

谢谢、此致、

HIRO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是否有任何进展?
    我们的客户正在等待信息。

    谢谢、
    HIRO
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我有一个拼写错误、正确的器件型号是 LMR14203XMKX/NOPB。  

    请检查一下。

    Thaks、

    HIRO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hiro、

    请使用以下号码。  

    36.9 C/W  这来自 LMR16006数据表、该数据表具有相同的封装、引脚排列和芯片尺寸。

    此致、

    -JP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juan-San、

    非常感谢您提供的信息、我会将其发送给客户。

    谢谢、

    HIRO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JP:

    我注意到 LMR16006和 LMR14203的结温不相同。

    LMR16006 = 102 C/W

    LMR14203 = 121 C/W

    在这种情况下、是否验证了 LMR14203可以针对结至外壳引用与 LMR16006相同的读数?

    谢谢、

    Christina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christina、

    LMR16006是更新的器件和数据表、可提供更多最新信息。  请使用 LMR16006热值作为参考、因为这些器件的封装和芯片尺寸相同。

    此致、

    -JP