This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM26484:LM26484 - 3.3V 电源问题

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/603956/lm26484-lm26484---problems-with-3-3v-supply

器件型号:LM26484

大家好、

  e2e.ti.com/.../LM26484.docxPlease 有关以下问题的帮助。

当 I 处于预量产阶段时、需要 TI 支持。

 

我的板上的3.3V 电源有问题:

(1)   烧在2块电路板上

(2)   在工作板上、我们看到~0.5V 纹波(182820.jpg 文件)

 

观察结果:

(1)   将输入电压从5V 降低到~3.8V 时、纹波会显著降低(182804.jpg 文件)

(2)   由同一直流/直流转换器产生的其他1.8V、1.35V 和1.0V 电压工作正常。

(3)   输出电流为几百 mA。

(4)   这是在类似条件下工作正常的电路板修订版(电源部分无变化)。

 

随附了相关方案部分和相关布局部分。

谢谢、

Shlomi

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shlomi、

    在输入电压从5V 降至3.8V 后、输出电压纹波显著降低的情况下、预期会出现这种情况。 这在一定程度上是因为您正在降低电感器纹波电流。 与电感纹波电流配对的输出电容器的 ESR 将增加输出电压纹波。 您能否在 C222的 Parrallel 中添加一个0.1uF 的小型低 ESR 电容器并为我提供范围呢? 您的布局看起来不错、您的输出和输入电容器紧密耦合到 IC。

    此致、
    Raymundo Hernandez-Toscano
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    这种行为非常奇怪、因为纹波不会随着输入电压的降低而逐渐下降。

    当输入电压通过3.9-3.8V 时、它从~0.5V 大幅下降到~0.1V。

     

    尝试了您的建议、但没有帮助。

    纹波上升至~0.6V。

     

    尽快需要 TI 支持。

     

    谢谢、

    Shlomi

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在与 Shlomi 一起处理这个问题。
    添加更多信息:
    (1)替换了3.3V 降压转换器的所有外设组件、但没有帮助
    (2)我们观察到1.8V 上的~100mV 纹波@ 5kHz、该电压由 LM26484SQ (U14)的 Buck2生成。
    此电路板上还有额外的 LM26484SQ、可提供1.35V 和1.0V 电压。 我们也观察到这些电源上的~100mV 纹波@ 5kHz。
    根据数据表中的输出电压纹波图、我们预计纹波为~10mV (PTP)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shlomi、

    这是奇怪的、由于对输入电压进行了微小的100mV 调节、我不会期望纹波电压发生剧烈变化。 此外、您如何进行测量? 每个电源轨的输出负载电流是多少? 您能否为每个电源轨提供 SW 节点、输入电压和输出电压的范围? 尽管您提到负载电流为几百毫安、但我想确保器件实际上在 PWM 模式下运行。 此外、您的接地层是什么样子的? 如果由于返回路径而产生任何杂散电感、则会反射到输出上。 您能否向我提供有关电容器的信息、或者您是否使用了推荐的电容器?

    此致、
    Raymundo Hernandez
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Igal、

    感谢您提供更多信息。

    此致、
    Raymundo Hernandez
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymundo、

    我已上传电路板上两个 PMU (U14、U15)的测试和方案表。

    POWER_EN1启用1.0V 输出、 POWER_EN2启用1.8V 输出、 POWER_EN3启用1.35V 和3.3V 输出。

    我在按顺序打开 POWER_EN 信号的同时完成了 VIN 和 VOUT 测试(如文件名中所述)。

    如您所见:

    (1) 3.3V 降压似乎存在一些问题

    (2)随着启用更多直流/直流转换器、VIN 上的纹波上升。

    我无法在此处共享 PCB 布局、但很高兴与您进行 TeamViewer 调试会话。

    我们已经组装了70块电路板、必须尽快使其正常工作。

    另外还有一批200块板等待组装。

    谢谢、

    伊格尔

    e2e.ti.com/.../DC_2D00_DC.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Igal、

    我将通过电子邮件与您联系。

    此致、
    Raymundo Hernandez