This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53515:关于 Vbst 引脚

Guru**** 2397805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/598274/tps53515-about-vbst-pin

器件型号:TPS53515

您好!

客户考虑 使用 BST 电阻器抑制振铃。



客户想要了解流入 Vbst 引脚 和 Vbst 引脚电压   的电流、以了解所需的 BST 电阻器规格。
您能否为我 提供有关如何选择 Vbst 电阻器的建议?

此致、
Yusuke /日本地区
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    建议用于 TPS53515的 BST 电阻为3 Ω。 以下是一些有关它的有用材料:
    e2e.ti.com/.../the-effects-of-gate-driver-strength-in-synchronous-buck-converters
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ,、与 BST 电容串联的电阻器的目的不是限制此充电;我们不想这样做。 BST 电阻器可以通过降低高侧功率 FET 栅源电压的充电速度来帮助限制 SW 节点正振铃。 因此、选择符合您的振铃限制的电阻器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vental-San、John-San

    感谢您的支持。
    我了解了如何选择 电阻器值。
    让我再问一件事。
    客户想知道要安装的电阻的额定功率(尺寸)。
    请给我建议。

    此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1/4 W 就足够了。 通过电阻器不会产生较大的功率损耗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vental-San、

    感谢您的支持。
    请告诉我建议的电容器额定电压?
    客户正在尝试使用额定电压为25V 的产品。
    25V 额定电压是否有任何问题?

    此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于 VBST、电容器通过 VREG 相对于 SW 节点进行充电、因此25V 电压应足够。 如果您希望防止 VBST 的绝对最大电压额定值(36V)、则需要50V 额定值。 VBST 电容器在正常运行期间不应看到该电压。