This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 感应降压转换器中的低电流的相关内容

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/604639/regarding-current-transformer-sensing-low-currents-in-buck-converter

我正在尝试调节降压转换器中的电流、以用于电池充电应用。 使用与降压 MOSFET 和二极管串联的电流互感器来感测电流。 即使将电流调节至10A、但由于 CT 不反映 MOSFET 电流、因此我无法调节电流至小于1.5A。 我使用的是带绕芯、匝数为1:200、开关频率为30kHz。 该方案如附件所示。 方案中的 NMOSFET M1和 M2具有180度相移栅源控制信号、每个最大占空比为50%。