This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A63-Q1:关于 nWD_EN 之后的看门狗超时(低>高>低)

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/598172/tps7a63-q1-about-watchdog-timeout-after-nwd_en-low--high--low

器件型号:TPS7A63-Q1

大家好、团队、

如下图所示、当 nWD_EN 的高电平脉冲设置为10us 时、发生了8td 后 WD_FLT 不变为低电平的现象。 您能想到任何原因吗?

顺便说一下、将 nWD_EN 的高电平脉冲设置为100us 将导致 WD_FLT 在8天后变为低电平。

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kato、

    您是否有任何显示行为的示波器截图? 最好查看具有两个脉冲时间的 NWD_EN、WD 和 WD_FLT。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan - San、

    因为这是我的客户的波形、所以我想单独发送它。 请告诉我如何发送。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kato-San、

    很多时候、我们能够调试应用、而无需向客户提供任何敏感信息。 在这些情况下、我们更愿意在论坛上公开沟通、以便遇到类似问题的任何人都能从中受益。 如果您需要发送私人消息、请查看"学习 E2E 博客"中的以下内容:

    e2e.ti.com/.../3032.08-adding-friends-sending-private-messages

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan - San、

    请确认、因为我请求友谊。

    此致、
    加藤
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kato-San、

    很抱歉耽误你的时间。 上周末是美国的假期。 我接受了友谊请求。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan - San、

    我的客户希望尽快得到解答。 请告诉我何时可以收到您的回复。

    此致、
    加藤
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kato-San、

    很抱歉、我试图重现您的波形。 我已回复您的私人邮件。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kato-San、

    根据您的请求、我还将公开发布 NWD_EN 必须为逻辑高电平50us 或更长时间、以确保在看门狗超时之前禁用看门狗。 当看门狗在50us 后重新启用时、看门狗将进入第一个8 x 2的窗口。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan - San、

    50us 是否考虑温度和电压? 请告诉我计算该值的条件。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kato-San、

    50us 被认为是典型值。 测量此值的条件是在25°C 时 Vin = 14V。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan - San、

    没有规定用于禁用看门狗的 NWD_EN 高电平时间的原因是什么?

    此外、在考虑整个温度范围和电压范围的情况下、会询问我的客户 NWD_EN 高电平时间的最大值以禁用看门狗。 例如、如果典型值(50us)的两倍、是否存在问题?

    此致、
    加藤
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kato-San、

    此 LDO 的预期应用是正常启用看门狗。 看门狗启用主要用于清除故障或在不需要看门狗时禁用看门狗、而不是通过防止超时来避免看门狗故障转换(这是用于切换 WD 引脚的功能)。

    从器件的角度来看、长时间禁用看门狗没有问题。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan - San、

    通过 nWD_EN 禁用看门狗的时间是否随 ROSC 的值而变化? (50uS (典型值))
    我想看门狗振荡器的时序是相关的。
    如果是、当 ROSC 100kΩ±1%时、我们应该将 NWD_EN 保持为高电平以禁用看门狗的时间有多长? 我的客户使用的 ROSC=100kΩ±1%。
    我的客户最终请求的值是 NWD_EN 禁用看门狗的高电平时间的最大值。
    由于数据表中没有值、请告诉我该值不是保证值、而是设计的容差。

    此致、
    加藤
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kato-San、

    正确的是、必须禁用看门狗的最短时间将随 ROSC 的值而变化。 我在工作台上针对100k 的 ROSC 测量了50us 禁用时间、因为您已经为我提供了电阻器尺寸。 为了防止 WD_FLT 转换、当 ROSC = 100k 时、您应该禁用看门狗(WD_EN =逻辑高电平)至少50us。 更长的禁用脉冲也是可以的。

    您能否帮助我了解客户为什么要禁用看门狗以防止 WD_FLT 转换而不是脉冲 WD 来重置看门狗计时器?

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan - San、

    50uS 是典型值。(@ROSC= 100kΩ±1%)
    在整个温度范围和整个电压范围内、您认为我们应该将 nWD_EN=High 保持在最小值多长时间以禁用看门狗?
    50us (=100us)的两倍是否足够?

    此致、
    加藤
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kato-San、

    我们尚未在整个温度范围内对这种运行进行表征;但是、100us 应该已经足够了。 同样需要注意的是、重置看门狗计时器的预期方法是对 WD 进行脉冲、而不是禁用看门狗。 您能不能帮助我理解为什么持续禁用和启用看门狗更适合您的应用?

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan - San、

    假设来自 MCU 的 NWD_EN 信号在意外操作中变为高脉冲。 我的客户希望知道看门狗是否复位的高电平时间有多长。

    此致、
    加藤