This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A69-Q1:输入电容器

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/604558/tps7a69-q1-input-capacitor

器件型号:TPS7A69-Q1

您好!

 

关于输入电容器、TPS7A6950-Q1数据表第17页解释如下。

但是、图22。 典型应用原理图使用1uF 输入电容器。

 

<第17页>

8.2.1.2.1输入电容器

去耦电容的 µF 建议值为10 μ F。

 

我知道输入电容要求取决于输入电源和负载瞬态之间的图形长度(阻抗)。

 

当我使用1uF 输入电容器时、请告知是否存在任何其他问题。

 

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Toshio、

    是的、最重要的是输入阻抗较低、以防止负载瞬变导致输入电压下降。 另一个需要考虑的因素是启动期间的浪涌电流。 如果输出电容器比输入电容器大得多、并且输入阻抗不足以低、则输入电压在启动期间可能会显著下降。  

    -Kyle