This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28713:参考设计 PMP10351

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/604074/ucc28713-reference-design-pmp10351

器件型号:UCC28713

大家好、感谢您的支持、

在参考设计 PMP10351中 、有一个未指定的变压器 T1、我找不到该器件型号。   GCI Technologies 提供的部件号为 G144071LF、但其网站有问题、因此我找不到该变压器的数据表。 我已向该公司发送了一份请求、要求了解有关其产品的更多详细信息、但我没有得到任何回复。 那么、我们能否获得有关该设计中使用的变压器的更多规格?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    道怀尔
    在此感谢您关注 TI。 我将让应用工程师深入研究、看看我们是否在某个地方保存了该规格。
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、

    感谢您的支持、我希望您能找到合适的规格。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../G144071LF-r-2.pdfdoWhile、

    请参见随附的。 此外,如果您有任何疑问,最好联系 Saul:saul.landeros@gcitechnologies.com

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好极了。

    谢谢、

    此致。