This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62130A-Q1:转换器输出问题

Guru**** 2507975 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1177269/tps62130a-q1-converter-output-problem

器件型号:TPS62130A-Q1

大家好、  

你好。 我代表客户发布此查询。

"我遇到了2.5V 直流转换器的问题(请参阅 U5)。 输入为5V、输出为2.5V。 目前、即使遵循了辅助电阻器和电容器以及布局、原型的输出不是2.5V、而是~1.3V。

我已连接 U5子电路的 PCB 布局和原理图。 红色表示顶层、蓝色表示底层。

我还附上了3.3V 直流转换器的 PCB 布局和原理图(请参阅 U2)、以供您进行比较。 由于辅助组件相似且 PCB 布局相似、因此我包含了这种比较。 U2的优点是该转换器可以正常工作。"

PCB 布局的接地区域处于隐藏状态。 看起来像死端的红色铜迹线实际上连接到底部 GND 层。

请提供建议。 感谢您的支持。

此致、  

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    您知道这些转换器的输入电压和输出电流是多少吗?

    我还会确保电路板上没有任何磁通累积、尤其是在反馈电阻附近。

    对于布局、我建议输入和输出电容器与数据表中的示例布局中的接地连接非常接近。

    输出电容器应通过 Vout 平面连接到电感器、连接电感器和输出电容器的细线迹可能会导致更大的压降。  

    此外、从输出电容器获取 FB 信号、类似于下面的布局。  

    您可以检查客户是否可以发送其布局图、并显示 GND 层。

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    请参阅我对 U5布局的评论。 希望这对您有所帮助、

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、Nancy、

    感谢您的及时响应。 请参阅客户的反馈。

    1.对于2.5V 和3.3V 转换器,输入电压为5V,输出电流小于1A。
    2.原型制造后、电路板上没有可见的磁通量累积。
    3.我将修改输入和输出电容之间的公共接地连接,因为在布局中 TVS 二极管与它们相交。
    4.感谢您澄清这一点。 我将移除 VOUT 平面的细迹线。 也许这就是3.3V 转换器正常工作、而2.5V 转换器不工作的原因。

    5."R20/L2的焊盘未进行滤波"是什么意思? 这是不是件好事吗? 如何解决此问题?
    6.我已附上展示 U5子电路接地平面的图片

    请提供建议。 感谢您的支持。

    此致、  

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    5、连接到 R18的 R20和 L2焊盘位于输出电容 C21之前。 它具有很大的噪声、噪声可能耦合到反馈引脚中。 反馈电阻器 R18应直接连接到输出电容器 C21的焊盘上、以实现精确输出。 此外、请使用酒精深度清洁(刷漆)电路板、或将电路板放入超声清洁剂15分钟。 有时、可能看不到助焊剂污染。 但它在电路板上。 请尝试一下。

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nancy、  

    感谢您的回答。  请参阅客户的反馈。

    我已附上我的修订 PCB 布局的屏幕截图。

    我已将反馈电阻器 R18直接连接到输出电容器 C21。 但是、我不确定我是否也决定将 FSW 引脚连接到反馈电阻器 R18。 它会在底层创建半圆(蓝色)、我不确定这是否坏(尽管数据表对此没有做任何说明)。 因此、我希望团队检查屏幕截图中所示的 FSW 引脚 PCB 布局。

    屏幕截图中的虚线表示隐藏的铜区域。

    请提供建议。 感谢您的支持。

    此致、  

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    我建议客户将 FSW 引脚直接连接到 VOUT、而不是连接到 FB 路径迹线上。 原因是通过该引脚的泄漏电流很小、我们希望确保不会影响 FB 信号。  

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    我同意 Joseph 的说法、请将 FSW 引脚直接连接到 C21的焊盘。 客户是否通过在 C21和 L2焊盘上添加焊料来解决或改进了2.5V 的问题?

    谢谢、

    Nancy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、Nancy、

    感谢您的回答。 请参阅我们客户的反馈。

    "我按照您最新评论中的 PCB 布局进行了操作。 我还决定为我的设计查看电压基准 IC、而不是直流转换器(如我的当前案例 CS1447901中所示)。 请告知产品团队这方面的信息、我感谢你们的支持! 您最终可以关闭此案例。"

    感谢您的支持。 非常感谢您的帮助。

    此致、  

    Marvin