This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24190:智能手机 USB 充电器导致所连接微控制器的 I2C 崩溃

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/603141/bq24190-smartphone-usb-charger-causes-i2c-crash-of-the-connected-microcontroller

器件型号:BQ24190
主题中讨论的其他器件:BQ27542-G1

您好!

我将 bq24190充电器与 bq27542-G1电量监测计结合使用、作为项目的电池管理。

这两个芯片均安装在 PCB (参考设计)上、并通过 I2C 与 MSP432 Launchpad 进行连接。

插入 USB 智能手机充电器时、接地短路干扰会触发 MCU 上的中断(请参阅图1)。

e2e.ti.com/.../figure-1.pdf

使用移动电源时、此干扰要小得多(请参阅图2)

e2e.ti.com/.../figure-2.pdf

通常、当以超过1A 的电流进行充电时、I2C 总线会导致 MCU 上卡滞。

有人有什么建议,我可以做些什么来对付地面上的这些干扰?

感谢你的帮助!

Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Simon、

    我有几个问题、因此我们可以一起调查:

    USB 外壳和移动电源外壳的电缆长度是否相同?

    您能否尝试禁用充电(通过/CE 引脚或 REG01[5:4]= 00、应用电源、然后重新启用充电?

    您是否有此设计的参考原理图?


    此致、
    Joel H