This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24A:Vout 与 gt 条件下的输出电压精度;1.5V

Guru**** 2398695 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1178322/tps546d24a-output-voltage-accuracy-at-vout-1-5-v

器件型号:TPS546D24A

您好!

TPS546D24A 数据表仅在 VOUT = 500、1000和1500mV 时定义了 VOUT (ACC)规格。 但是、该器件支持高达5.5V 的输出电压范围。VOUT 范围内的 VOUT (ACC)规格在1500mV 以上的情况下是什么?

此致、
横田新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    TPS546x24A 数据表中列出的特定值作为生产测试程序的一部分进行了明确测试、所有这些值均使用 VOUT_SCALE_LOOP = 0.5设置进行测量。  1.5V 以上的容差范围随着 VOUT_SCALE_LOOP 的变化而变化、由于内部分压比的容差、VOUT_SCALE_LOOP = 0.25的容差和 VOUT_SCALE_LOOP = 0.125的容差分别为0.1%和0.2%。

    例如、在3.3V 条件下、使用 VOUT_SCALE_LOOP = 0.125时、容差和我会将1V 容差范围的4倍+分压器的0.2%。

    对于芯片温度范围0 - 125C、1.0V VOUT_SCALE_LOOP = 0.5容差频带为+/- 6mV。  使用 VOUT_SCALE_LOOP 时、该值扩展至+/- 24mV + 6.6mV (3.3V 的0.2%)=+/- 30.6mV  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    我想再问几个问题。

    • 在哪里可以找到数据表中有关以下内容的说明? 我找不到它们。
      • VOUT_SCALE_LOOP 设置的附加容差值、不是0.5
      • 估算数据表中未列出的 VOUT (ACC)值的方法
    • VOUT_SCALE_LOOP = 1.0的附加容差值是多少?

    此致、
    横田新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    [引用 userid="35977" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1178322/tps546d24a-output-voltage-accuracy-at-vout-1-5-v/4438086 #4438086">在数据表中哪里可以找到有关以下内容的说明? 我找不到它们。
    • VOUT_SCALE_LOOP 设置的附加容差值、不是0.5
    [/报价]

    数据表中未列出该值。  这就是我在这里向您提供这些值的原因。

    [引用 userid="35977" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1178322/tps546d24a-output-voltage-accuracy-at-vout-1-5-v/4438086 #4438086"]估算数据表中未列出的 VOUT (ACC)值的方法[/quot]

    同样、数据表中未列出该公式、因此我在此为您提供了该公式。

    [引用 userid="35977" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1178322/tps546d24a-output-voltage-accuracy-at-vout-1-5-v/4438086 #4438086"] VOUT_SCALE_LOOP = 1.0时的附加容差值是什么?

    对于 VOUT_SCALE_LOOP = 1.0、添加额外的0.1%容差、但 VOUT_SCALE_LOOP = 1.0通常不使用、因为它不能通过引脚编程提供、因此仅在自定义 PMBus 编程期间使用、使用 VOUT_SCALE_LOOP = 1.0时、输出电压限制在0.75V 及以下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    感谢您的反馈。 让我再问一个问题。

    [引用 userid="13277" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1178322/tps546d24a-output-voltage-accuracy-at-vout-1-5-v/4436946 #4436946"]对于芯片温度范围0 - 125C、1.0V VOUT_SCALE_LOOP = 0.5容差频带为+/- 6mV。  使用 VOUT_SCALE_LOOP、这扩展至+/- 24mV + 6.6mV (3.3V 的0.2%)=+/- 30.6mV [/报价]

    "+/-24mV"来自哪里? VOUT = 1000mV 且 VOUT_SCALE_LOOP = 0.5对应于+/-0.6%、VOUT = 3.3V 时结果为+/-19.8mV (3.3V×0.6%= 19.8mV)。

    请确认。

    此致、
    横田新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    24mV 来自+/-6mV @ VOUT_SCALE_LOOP = 0.5 (1/2)(按 x4进行缩放)、转至 VOUT_SCALE_LOOP = 0.125 (1/8) +/- 6mV x 4 =+/- 24mV

    这是因为输出电压设置误差取决于分压器之后的偏移、而不是基准设置中的增益误差。  /- 24mV 表示误差放大器上的+/- 3mV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请允许我用我的短语总结您的反馈。

    为了估算数据表中未列出的输出电压精度、

    1. 选择 VREF 最接近估算值的 VOUT (ACC)规格。
      • 如果要在0°C 至125 C 的 TJ 范围内生成3.3V (VOUT)(VOUT_SCALE_LOOP = 0.125)、则内部 VREF 为0.4125V。选择 VOUT = 1000mV 的规格(VOUT_SCALE_LOOP = 0.5) 在0≤TJ≤125°C 下、由于其 VREF 为0.5V、最接近0.4125V
    2. 将 VOUT (ACC)规格转换为 VOUT 规格
      • VOUT (ACC)规格= 1000mV 时为±6mV。 这主要由失调电压决定、相当于±3mV (±6mV×0.5)的 VREF 误差。 如果 VOUT = 3.3V 且 VOUT_SCALE_LOOP = 0.125、±3mV 会导致输出端±24mV。
    3. 根据 VOUT_SCALE_LOOP 设置添加额外容差。
      • VOUT_SCALE_LOOP = 0.125的附加容差为±0.2%、即±6.6mV。
    4. 对这些进行汇总。
      • ±24mV +±6.6mV =±30.6mV、此时 VOUT = 3.3V、VOUT_SCALE_LOOP = 0.125

    如果您仔细检查一下、我将不胜感激。

    此致、
    横田新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    是的、没错。