您好!
TPS546D24A 数据表仅在 VOUT = 500、1000和1500mV 时定义了 VOUT (ACC)规格。 但是、该器件支持高达5.5V 的输出电压范围。VOUT 范围内的 VOUT (ACC)规格在1500mV 以上的情况下是什么?
此致、
横田新一
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
TPS546D24A 数据表仅在 VOUT = 500、1000和1500mV 时定义了 VOUT (ACC)规格。 但是、该器件支持高达5.5V 的输出电压范围。VOUT 范围内的 VOUT (ACC)规格在1500mV 以上的情况下是什么?
此致、
横田新一
TPS546x24A 数据表中列出的特定值作为生产测试程序的一部分进行了明确测试、所有这些值均使用 VOUT_SCALE_LOOP = 0.5设置进行测量。 1.5V 以上的容差范围随着 VOUT_SCALE_LOOP 的变化而变化、由于内部分压比的容差、VOUT_SCALE_LOOP = 0.25的容差和 VOUT_SCALE_LOOP = 0.125的容差分别为0.1%和0.2%。
例如、在3.3V 条件下、使用 VOUT_SCALE_LOOP = 0.125时、容差和我会将1V 容差范围的4倍+分压器的0.2%。
对于芯片温度范围0 - 125C、1.0V VOUT_SCALE_LOOP = 0.5容差频带为+/- 6mV。 使用 VOUT_SCALE_LOOP 时、该值扩展至+/- 24mV + 6.6mV (3.3V 的0.2%)=+/- 30.6mV
数据表中未列出该值。 这就是我在这里向您提供这些值的原因。
[引用 userid="35977" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1178322/tps546d24a-output-voltage-accuracy-at-vout-1-5-v/4438086 #4438086"]估算数据表中未列出的 VOUT (ACC)值的方法[/quot]同样、数据表中未列出该公式、因此我在此为您提供了该公式。
[引用 userid="35977" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1178322/tps546d24a-output-voltage-accuracy-at-vout-1-5-v/4438086 #4438086"] VOUT_SCALE_LOOP = 1.0时的附加容差值是什么?对于 VOUT_SCALE_LOOP = 1.0、添加额外的0.1%容差、但 VOUT_SCALE_LOOP = 1.0通常不使用、因为它不能通过引脚编程提供、因此仅在自定义 PMBus 编程期间使用、使用 VOUT_SCALE_LOOP = 1.0时、输出电压限制在0.75V 及以下
Peter、
感谢您的反馈。 让我再问一个问题。
[引用 userid="13277" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1178322/tps546d24a-output-voltage-accuracy-at-vout-1-5-v/4436946 #4436946"]对于芯片温度范围0 - 125C、1.0V VOUT_SCALE_LOOP = 0.5容差频带为+/- 6mV。 使用 VOUT_SCALE_LOOP、这扩展至+/- 24mV + 6.6mV (3.3V 的0.2%)=+/- 30.6mV [/报价]"+/-24mV"来自哪里? VOUT = 1000mV 且 VOUT_SCALE_LOOP = 0.5对应于+/-0.6%、VOUT = 3.3V 时结果为+/-19.8mV (3.3V×0.6%= 19.8mV)。
请确认。
此致、
横田新一
请允许我用我的短语总结您的反馈。
为了估算数据表中未列出的输出电压精度、
如果您仔细检查一下、我将不胜感激。
此致、
横田新一