This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LED 驱动器

Guru**** 2588835 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/604486/led-driver

尊敬的团队:

           我的一位客户需要150W 街灯解决方案。 请帮助我获得解决方案。 以下是规格。

    限制 观察结果
I/P 参数 输入电压(V) 240V  
输入功率(W) 150W/-5%  
P.F. 0.95  
THD   10%  
O/P 参数 输出功率(W) 127W+/-5%  
输出电压(V)   54V+/-3V  
输出电流(mA) 2A+/-5%  
驱动器损耗(W) 小于20W  
驱动器效率(%) 85%  
固定装置的工作范围 140V - 300V
过压保护 290V - 310V
打开 Cktt 电压@ 240V -
输出短路保护   必需
打开 Ckt. 保护(15分钟内不带负载) 必需
500VDC 下的 MΩ 电阻> 2k Ω 必需
HV 测试@ 1.5kV、持续1分钟   必需
浪涌电压保护和 EFT 保护   所需6kV DM 和4kV CM
440V 保护、持续2小时。   必需
LED 驱动器隔离   需要3.75kV

此致、

Muthu