This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2115A-Q1:电流消耗

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2115A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/604192/tps2115a-q1-current-consumption

器件型号:TPS2115A-Q1

你(们)好

我们的客户正在请求有关 TPS2115A-Q1的电流消耗(最小值、典型值、最大值)的数据。

你那是吗?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、na na78、

    数据表中有很多电源和泄漏电流规格、所有典型值都已经基于我们在器件特性描述期间获取的数据。 客户关心的电流规格是什么?

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Alek

    感谢你的答复。

    他们询问数据表规格的空白器件的电源电流(最小值/典型值)。

    -在每个测试条件下来自 IN1 (运行)的电源电流
    -每个测试条件下来自 IN2的电源电流(运行)
    -每个测试条件下来自 IN1 (待机)的电源电流
    -每个测试条件下来自 IN2的电源电流(待机)

    其目的是使它们得到最小值、排版值和最大值
    连接到主电源的负载的电流消耗。

    如果不幸的是这些数据没有被读取、那么这是可以的。 请相应地告诉我。

    然后、如果可能、您能否告诉我们为什么数据表中没有最小值/典型值数据?

    贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、na na78、

    由于这些器件是在10多年前制造的、因此我们没有大量数据来保证最小或典型规格。 通常、我们不会在数据表中列出最小值、因为我们仅在发货前测试器件时测试最大值。 对于许多没有典型值的电流、最大值仅为1uA、这已经很低了。

    对于数据表中未列出的一些典型值、您可以参阅典型图(图10-13)。  

    谢谢、

    Alek Kaknevicius