This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27742-G1:BQ27742未启动 catch-22

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25890, CSD87501L, CSD83325L, BQ27742EVM, TCA9406, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/597269/bq27742-g1-bq27742-not-starting-catch-22

器件型号:BQ27742-G1
主题中讨论的其他器件:BQ25890CSD87501LCSD83325LBQ27742EVMTCA9406EV2400

我的设备使用原始电池(一个5300maH 锂离子电池)提供大约1mA 的电流、以维持时钟和 RAM、即使电压降至 UVP 电压以下也是如此。 如果电池电压大约为2V 或更低、则即使 PACKP 连接到充电器且存在4.2V 电压、BQ27742也无响应。 充电器是 BQ25890系统。

 由于 BQ27742的 VPWR 规格至少为2.45 (不允许闪存写入)、因此建议的应用电路显示 VPWR 已连接到电池、如何启动?

我曾看到过有关将 FET 暂时短接至 BQ27742的"启动"功能、实际上这是可行的、但在交付的单元中无法实现这一点。

slusbv9c 中的状态图15显示、如果 VBAT > VLVDET 和 PACKP 具有充电器电压、则 CHG FET 将连接到充电器、电池将在低电压充电模式下充电。 这似乎没有发生。 有什么建议吗? 我很感激、在不到2.5V 的电压下长时间保留锂离子电池不是一个好主意、但确实发生了这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Newell 先生、

     器 件 TRM 显示可预充电的最低电池电压(低压充电)为2400mV、最低 UV 保护阈值为2300mV。 当 BQ27742的 VPWR 低于2.45V (禁止闪存写入)时、则无法  保证 bq27742与主机的通信无响应。

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    好的、我知道 I2C 可能没有响应、因为单元处于模拟关断 状态且无法正常工作-因此没有 I2C 通信。 但是、重新读取 TRM 第2.2.2.2.1.6段时、如果电芯高于 VLVDET - 1.7V 最大值、CHG FET 栅极将连接到 PACKP 引脚 然后、我应该会看到电池涓流充电。 由于 PACK+上的4.2V 电压和建议的2k+1k 电阻器可有效地连接到 CHG FET 的栅极、那么该装置会进行涓流充电-对吧? 也许我的问题是我使用 CSD87501L 作为保护器 FET。 VGS 有效地为4.2-2=2.2V、其欧姆电阻过大、因此电池无法充电、理想情况下、当放电低至1.7V 时、VGS 上升至2.5V、但仍然不足以抵消我的小放电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在检查了 slusbv9c.pdf 文档中提到的 CSD83325L 器件的数据表后、虽然您的选择工具只允许搜索4.5V 规格的器件、但这具有指定的 RON 值2.5V。 该器件可能可以正常工作并是一种解决方案。 我想我可以在同一个板上使用它。 由于启动 BQ27742需要4.2V 电压和2.4V 电压、因此1.8V 的 VGS 仍高于大约1.3V、该器件才能进入欧姆级开通。 CSD87501L 需要大约2.2V 的电压、因此可以解释问题(我希望)。

    如果未检测到 BQ27742、我还可以对 BQ25890进行编程以输出更高的充电电压、从而"启动"系统。 这可能足以解决固件中的问题。 将充电电压设置为4.608V 应确保放电到2V 以下的电池将恢复、然后 BQ25890充电器可以控制恢复、直到 BQ27742进入正常模式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Newell 先生、

    请您与我们分享原理图吗? 因此、我们可以弄清其中发生了什么。

    谢谢!
    Phil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    这样做并不容易 、但 BQ25890和 BQ27742原理图均符合您发布的建议、但我选择的保护 FET 除外。 在 BQ25890提供的最大电压为4.608的情况下测量的充电 FET 上的 VGS。 值为3.6-VBAT =大约1.8V。 3.6V 比我预期的低、因此 这里可能有两个二极管压降。 无论采用哪种方式、保护 FET 都是电池电压较低的开路、因此永远不会充电。 如前所述、短暂旁路 FET 可使 BQ25890启动其预充电状态、然后正常启动运行。

    7.2功能方框图不提供有关在低压充电模式下如何将 PACKP 连接到 CHG 的线索。 可能保护器 FSM 可在低 至 VPWR 的情况下运行。

    BQ27742EVM 还使用2.5V 额定保护 FET UPA2375T1P、因此我想在选择器件时应该更加小心。 我将更改电路板设计并报告结果。

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了让其他设计人员受益、第8.2.3.11节 NFET 选择没有提到低 VGS 阈值电压的要求。 我碰巧挑选了一个具有最高性能的器件! 在选择指南中将此参数用作参数、可明确使用哪个器件和应避免的器件。

    此外、我发现、如果 板载上拉电阻器连接到 VDD、则由于 NFET 已断开电源、因此 EV2400不会将 I2C 线路驱动得足够高! 更多的 catch-22、可能需要 TCA9406之类的器件来隔离和移动外部和内部 I2C。 严格地说、这仅在设计和测试阶段是必需的。 在使用中、设备将在应用充电器后立即连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我可以确认、使用具有较低阈值电压的 FET、完全放电的电池将通过欧姆传导恢复、直到 BQ27742启动(如果电池高于1.7V 的低电压充电阈值)