This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24133EVM-715-15V:最大电源电压是多少?

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24133EVM-715-15V, BQ24133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/603192/bq24133evm-715-15v-what-is-the-maximum-supply-voltage

器件型号:BQ24133EVM-715-15V
主题中讨论的其他器件: BQ24133

大家好、团队、

您能否验证 bq24133 EVM (BQ24133EVM-715-15V)的最大电源电压是多少?

用户指南中的表3提到3节电池的输入电压应介于6.0V 和18V 之间、但在表的正下方、该注释讨论了 bq241xx 评估板(不是 bq24133)、并且最大电压有所不同。

第2.2节也反映了这一点

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您想知道的是 BQ24133的最大输入电压、对吧? 您可以从我们的数据表"建议运行条件:输入电压4.5-17V "中看到它。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    克里

    如果 bq24133的输入电压范围为4.5V 至17V、为什么《BQ24133EVM-715-15V 用户指南》的表3显示它可以达到18V?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Victor:

    正常运行时、最大输入电压为16Vdc、可正常为 IC 供电并调节电池充电电压。
    您是否希望在设计中使用更高的输入电压?

    谢谢、
    Ann Lien
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安、

    注意到。 我特别想知道表3第2行中的18V 电压(见下文)、仅用于评估。 这是否是拼写错误? 或者是否需要考虑特定的设计注意事项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Victor:

    对于正常运行、我们保证 Vin 能够在4.5V 至17V 之间正常工作(取决于充电电压)。 我还在我们的 EVM 上尝试过、它允许18Vin 作为输入电源(不会达到 OVPSET 阈值)。 但它只会产生 EVM。 我们建议您遵循正常设计、使一切正常运行。 您无需确认设计中存在的任何其他风险。

    谢谢、
    Ann Lien