This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3402:RON 输入上的 LM3402最大电压

Guru**** 2479175 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/604442/lm3402-lm3402-max-voltage-on-ron-input

器件型号:LM3402

您好!

我们计划使用 LM3402、并注意到:

- RON 应通过一个电阻器紧固至 VIN 以设置导通时间

- RON 输入上相对于 GND 的绝对最大电压为7V

-我们的 VIN 高于7V

没有任何信息/公式可以解释 RON 电阻两端的压降。

我想它在一定程度上嵌入在了 Ton 公式中。 但我们需要证明 RON 电压不能超过其根据 VIN 电压范围指定的最大额定值。  

感谢您分享一些有助于计算 RON 电压的信息。

此致

Pascal  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pascal、您好!

    即使 VIN 高于7V、RON 引脚也不会。 它基本上是一个计时器。 当 RON 从0V 充电至0.7V 时、主开关打开。 在0.7V 时、主开关关闭、RON 被拉回到0V、直到关闭时间结束、然后它开始另一个接通时间并充电至0.7V。

    7V 绝对最大额定值适用于外部施加的电压、在任何情况下、该电压都只应是意外的、因为不应驱动 RON。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Clint、您好、感谢您的回复。

    根据数据表方框图和 RON 引脚说明、我感到困惑、因为 RON 低于0.7V 会关闭器件。
    那么、RON 节点如何在0V 至0.7V 的电压范围内充电以实现正常器件运行呢?

    Pascal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pascal、您好!

    你是对的、我错了。 我忘记了 RON 是一个双功能、会禁用低于0.7V 的器件。 它仍然是在两个内部电压之间进行的计时器充电/放电、这两个内部电压未明确显示。 但它在内部限制为 VCC。 在典型应用中、无论输入电压如何、它都不应超过绝对最大值。

    此致、

    克林特