This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:原理图审阅

Guru**** 2394255 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1176774/ucc28180-schematic-review

器件型号:UCC28180

大家好、团队、

您能否跟进此客户询问、了解产品线工程师与客户之间通过电子邮件开始的直接联系? 您收到了原理图。 客户将在此处回答。

客户:

IC UCC28180存在一些问题。 无论出于何种原因、尤其是当我们打开和关闭馈送该 PFC 所在电路板的交流线路时、该 IC 都会损坏。 老实说,我们不知道这里是否有缺失,但我们只是在某些引脚上添加了一些 TVS 时才有一些改进,但即使现在我们也有同样的问题(尽管 这种情况已经减少了很多)。

是否有线索或建议来打造更强大的设计? 我们是否遗漏了任何东西? (最初、D61和 D66不在设计中、但在我们添加后、它有所不同)

TI:

我们将查看您提供的内容并尝试提供反馈。

同时、请提供 PPMID。

请了解哪些引脚已损坏。 栅极和 VCCTM

它们的设计功率级别是多少? 交流输入范围?

发生损坏时、输出端是否有负载? 如果是、有多少?

是否可以提供电感器电流波形以及 GATE、VCOMP、VCC 的电压布线?

TI:

我简要介绍了 PFC 级的原理图、下面是我的假设。

从接近33m Ω 的感应电阻器(R7)开始、我假设此 PFC 级的功率水平在输入电压85-265Vac 时接近300W。 开关频率为65kHz。

客户提到添加了 TVS 二极管 D61和 D66、这碰巧是 Vcc 和栅极引脚。 我想知道这些器件上是否有任何尖峰违反 ABS。 最大额定值。 您能否确认 PRI_15V 是如何衍生到此电源的?

请确认吗?

谢谢、

Franz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我们认为最后一个问题与充电电路有关、以便限制直流总线输入电荷(它已损坏、因此、无论何时我们将电路板连接到交流输入、浪涌电流都非常高、因为充电电阻器不工作)。 但我们确实解决了这个问题、并且我们希望确保不会错过任何其他主题(在没有 TVS 的情况下、电路板损坏的现象很常见)

     

    在电路板的第一个版本中、我们遇到了该电路的一些问题。 栅极输出损坏(通常对 GND 引脚短路)。 我们假设辅助 Trafo 可能超过(尖峰)最大范围(尽管我们没有使用示波器进行观察)、因此我们只是为了确保我们在添加了齐纳二极管或 TVS 的适当限制下工作、正如我提到的、它确实起作用了

     

    输入级最初设计用于覆盖@300W Aprox 的通用输入。 无负载连接到电路板(仅 PFC + LLC +内部电路)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fernando、

    感谢您查询 UCC28180。

    我已查看 PFC 级原理图。 该原理图对我来说有几件事是可以预料的。 我已附上计算器。

    1、对于65kHz 的开关频率、升压电感器的尺寸明显不足、为327uH。 您应该接近900uH-1mH、以确保可靠运行。 使用 sendust/kool mu 磁芯环形电感器。

    2.电压环路补偿看起来不错,但您可以考虑将值插入所附的 Excel 计算器中。

    3、超快二极管在此应用中还可以、但也可以考虑使用 SiC 二极管。  碳化硅(SiC)肖特基二极管具有电容充电(QC)而非反向恢复(Qrr)、与硅超快速二极管相比、其开关损耗和恢复时间要低得多、并且性能会得到增强。

     e2e.ti.com/.../4152.sluc506c.xls

    我想知道辅助反激级的功率级别以及如何将15V 电压提供给 PFC IC?  请告诉我、以便我也可以查看这一点。  从原理图的角度来看、我觉得对于 PFC 级来说一切都很好。 我们可能需要稍后查看布局。

    此致、

    Harish  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、Harish。

    我们将再次检查电感器值、再次感谢您的支持! 您认为这可能是损坏 PFC IC 的原因吗?

    辅助反激参考了应用手册(完全复制)

    TIDA-010080参考设计| 德州仪器 TI.com (TIDA-010080-Aux 原理图)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fernando、

    感谢你的答复。

    我不会将此视为 造成损害的唯一原因。 我建议将上述内容作为 UCC28180建议的一部分、因为这些 CCM 控制器针对35-40%的电流纹波进行了优化、并且电感器降低会导致电流纹波比增加。

    故障是在启动时(或可能在负载瞬态等特定条件之后)立即发生还是在运行一段时间后发生? 这可能与布局相关、其中布局 电感会导致电压尖峰大于 Vabsmax (尤其是在栅极存在负电压时。  UCC28180栅极上的负电压会损坏 UCC28180。  数据表建议 GATE 引脚的电压不应超过接地引脚的电压300mV。  如果发生这种情况、可能会损坏 UCC28180。)

    如果您在此处观察到任何此类问题、我建议在 GND 和栅极之间连接肖特基二极管以钳制电压。

    此致、

    Harish