This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56C215的软启动时间

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56C215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/598387/soft-start-time-of-tps56c215

主题中讨论的其他器件:TPS56C215

我对 TPS56C215有疑问。

在数据表第7页中、软启动时间为1.045ms (典型值)。

您是否知道软启动引脚悬空时的最大软启动时间?

此致、

西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Takahiro-San:

    最大软启动时间将以2ms 为单位、大多数 SS 时间将小于1.6ms

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Daniel:San


    感谢你的帮助!

    在数据表第7页中、软启动时间为1.045ms (典型值)。


    问题1.

    -您知道软启动引脚悬空时的最小软启动时间吗?


    此致、


    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Takahiro-San:

    最小软启动时间为 0.45ms

    谢谢