请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25947 您好!
我使用的是12V A 电源管理电路中的 TPS25947电子保险丝、其中 TPS25947的 PG 输出用于启用/禁用电子保险丝下游的开关稳压器。 电源管理电路可耐热插拔、电子保险丝下游的电源需要按受控顺序启动。 下图展示了 TPS25947 PG 引脚连接:
预期操作:
- 电子保险丝输入和输出电压的标称值为12V。
- R34和 R41形成电阻分压器、以生成3.3V 电源正常输出信号(为了与开关稳压器实现逻辑兼容、PG 信号使能)
- 电容器 C251 (圆圈)与 R34和 R41一起构成 RC 延迟网络。 RC 时间常数会在电子保险丝输出有效时和 PG 输出电压超过开关稳压器使能引脚的逻辑阈值之间增加延迟。 选择延迟值是为了在发生瞬时电源干扰时、此 PCB 上的所有电源将在 eFuse PG 输出重新打开电源之前放电至0V。 这可确保每次都有一致的上电序列。
我的问题涉及 TPS25947 PG 引脚的电流/脉冲功率处理能力。 我不想通过开漏 PG 输出对大电容器放电来损坏 TPS25947。 TI 是否有关于 PG 输出的峰值灌电流限制(或内部晶体管的峰值功率耗散)信息? 根据所述的关断状态下的0.1uA 泄漏电流、我猜开漏 PG 输出晶体管是一个大型器件、但我想确保。
感谢你能抽出时间、
Ian