This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947:TPS25947开漏 PG 输出灌电流能力

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25947

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1179562/tps25947-tps25947-open-drain-pg-output-current-sink-capability

器件型号:TPS25947

您好!

我使用的是12V A 电源管理电路中的 TPS25947电子保险丝、其中 TPS25947的 PG 输出用于启用/禁用电子保险丝下游的开关稳压器。 电源管理电路可耐热插拔、电子保险丝下游的电源需要按受控顺序启动。 下图展示了 TPS25947 PG 引脚连接:

预期操作:

  • 电子保险丝输入和输出电压的标称值为12V。
  • R34和 R41形成电阻分压器、以生成3.3V 电源正常输出信号(为了与开关稳压器实现逻辑兼容、PG 信号使能)
  • 电容器 C251 (圆圈)与 R34和 R41一起构成 RC 延迟网络。 RC 时间常数会在电子保险丝输出有效时和 PG 输出电压超过开关稳压器使能引脚的逻辑阈值之间增加延迟。 选择延迟值是为了在发生瞬时电源干扰时、此 PCB 上的所有电源将在 eFuse PG 输出重新打开电源之前放电至0V。 这可确保每次都有一致的上电序列。

我的问题涉及 TPS25947 PG 引脚的电流/脉冲功率处理能力。 我不想通过开漏 PG 输出对大电容器放电来损坏 TPS25947。 TI 是否有关于 PG 输出的峰值灌电流限制(或内部晶体管的峰值功率耗散)信息? 根据所述的关断状态下的0.1uA 泄漏电流、我猜开漏 PG 输出晶体管是一个大型器件、但我想确保。

感谢你能抽出时间、

Ian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    请使用介于之间的电阻器将电流限制在5mA 以下。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Kunal! 感谢您的回答。