This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62736:在导通模式期间、与 SW 节点有什么关系?

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62736, TPS62736EVM-205

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/592701/tps62736-whats-the-deal-with-the-sw-node-during-pass-mode

器件型号:TPS62736

您好!

我目前正在使用 TPS62736EVM-205评估模块测试您的 TPS62736器件。  我已通过更改 R1 (499k、不用考虑 VIN_OK)、R2 (4.02M)和 R3 (9.31M)的值将器件的输出电压调整为3.7V。

在测试该器件的通模式行为时、我观察到 SW 引脚上的接地端周期性~ 80ns 开关事件。  在 UVLO 和3.7V 之间的所有输入电压、"空载"和1mA 的输出负载下都存在此事件(我尚未尝试其他负载、但我怀疑此脉冲仍将存在)。

这是器件的"特性"吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很抱歉耽误你的时间。 您能否分享活动的范围截图?

    事件发生的频率如何?

    -Joe