This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:导致频率高于2.2MHz 的原因

Guru**** 2479505 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5022, LM5122, LM5112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/601303/lm5022-what-can-cause-the-frequency-higher-than-2-2mhz

器件型号:LM5022
主题中讨论的其他器件: LM5122LM5112

你好!

我将 Rt 更改为20kohm、根据公式、LM5022将被布置为大约830KHz 的工作频率。 但我测量了 Vout、波形约为11.1MHz、这会导致频率高于2.2MHz 的原因是什么? 在这种情况下、输出仍然稳定、符合我设定的输出电压(2.5V)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能向您展示波形吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好! 请参阅随附的 LM5022引脚 Vout 的波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    太棒了! 我刚刚了解到 LM5022可以如此快速地运行、并且您仍然可以进行输出调节。 好的、回到您的问题、您能否再次检查您的 RT 电阻器是否为20kOhm? 安装了200欧姆的电阻器。 错误的电阻器或会降低有效电阻值的焊接碎屑。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、迹线之间存在一些短接。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的反馈和确认。  请告诉我们是否可以提供进一步的帮助。  谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Youbao Xi:

    您是否对绝缘栅极驱动有任何想法、我将其用于驱动取代升压前字二极管的 MOSFET?

    感谢您的参与!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果是这种情况、您应该考虑 LM5122。 您可以使用分立式驱动器和自举技术、但死区时间可能无法轻松管理。 改用同步升压控制器将避免此类问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Youhao Xi:

    感谢您的快速响应。

    由于我应用了高输出电流(高于8A)、主 MODEFT 的栅极驱动器采用了 LM5112、然后最初提出了一个问题、即我仍然需要使用 SYN MOSFET 的栅极驱动器。 整流。 您是否认为 LM5122可以在没有栅极驱动器的情况下直接驱动8A 负载的 MOSFET?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用什么 MOSFET? 最重要的参数是 Qg。 顺便说一下、LM5122具有3A 驱动器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将并联使用两个 STL51N3LLH5。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、LM5122足够强大、能够并联驱动这两个 FET。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我检查了 MOSFET 的数据表、总 Qg 为5nC。 LM5122足够强大、能够驱动并联 FET。