This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24070:BQ24070 Iterm 和超时问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/594261/bq24070-issue-with-bq24070-iterm-and-time-out

器件型号:BQ24070

来自我的客户:

我想与 TI 讨论的 Bq24070有问题。

 

充电器为电池充电、但不会在 Iterm 上终止。

 

VBAT 为4.18V、充电电流降至 Iterm 以下。 控制器测量低至0mA 的充电电流、超时在14小时后激活、这比预期的时间长(通常为10小时)。

 

R- Iset1 = 1k+1k。 我们测量底部1k 上的电流。

 

R-TRM = 100k

 

在其他装置上、Iterm 大约为30mA 至40mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    K (TMR)有一个范围、此外、电阻器可能不准确。 此外、请测试 TMR 引脚和 GND 之间的电阻器、测试点应在充电器引脚上清晰可见。

    此致