This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54334:某些 PCB 上的细分信息#39;s

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54334, TPS5430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/595047/tps54334-breaks-down-on-some-pcb-s

器件型号:TPS54334
主题中讨论的其他器件: TPS5430

大家好、我有一个采用 TPS54334的设计。 在某些电路板上会发生故障。  

我制作了4块电路板、2块电路板 上的 TPS54334 被完全销毁。 我想在打开电路板时会发生这种情况、但我不确定。 我不认为这不是24V 电源、因为我在同一电源上使用了两个宽幅、一个被毁、另一个没有。 负载已定义、且击穿电流在2.3A 范围内。  

另外两个板运行了两个月、每天关闭/打开一次、更新的中断。  

布局如数据表中所述。

输入24V/8A

输出5.3V、最大负载2.2A (负载为电流限制为2.2A 的 MAX1978珀耳帖冷却器和100mA 的直流无刷风扇)

输入电容器10uF、输出电容器40uF 陶瓷电容器、电感器10uH (5.5A)

有人知道这是如何发生的、或者如何防止这种情况发生?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请确保它不是焊接问题。

    您是否尝试更改新 IC 并 重复烧坏电路板上的问题? 如果 问题出在电路板上、则可能 是组件损坏或 电路板焊接不良。

    请上传您的原理图和布局、我将要求我的员工修改。

    此致、

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、感谢您的快速回答!

    我觉得焊接还可以、是由合同制造服务制造的。电路板在一个小时内运行良好、在一个开关关闭/打开后、它就会破裂。 刚刚在开关之后测试了电子产品、一切都正常。 我使用的是外部5V 电源、而不是开关。
    在之前的电路板上、我更换了开关、之后电路板正常工作了数周。

    是否可以上传文件? Gerber 还是 Altium 17?

    此致、
    GRAD
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grad、
    您在"关闭/打开"之后说过、那么芯片就会损坏。 开关的用途是什么? 你提到的天鹅是什么?
    请帮助上传 schmeatic (PDF 正常)和布局(PDF 和 Altium)。
    我将向该部分的专家团队成员提供帮助、帮助他们了解这一点。

    此致、
    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在打开的情况下、我打算打开24V 电源。

    对于转换开关、我指的是 TPS54334.ee 附加了原理图和布局(pdf)。 我可以通过邮件发送 Altium 文件、但不希望在公共 forum.e2e.ti.com/.../Power5V3A.pdfe2e.ti.com/.../SiPM_5F00_new_5F00_boardR2.pdf 中发布这些文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Grad、

    我是负责该部件的应用工程师。 您的原理图中没有与 TPS54334相关的问题、但查看 PCBLayout 并不容易或不方便。 如果可能、您可以向我发送 Altium 文件或通过邮件与我联系(ryan-hu@ti.com)。

    我们重视这一问题、但如果没有任何测试波形、很难分析此分解问题、因为您可以重复此问题、能否捕获一些异常波形?

    BRS、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我对这个问题非常感兴趣、因为我对 TPS5430有完全相同的问题。 有些印刷电路板比突发工作数月。 这种情况并非经常发生、而是每100块 PCB 就会发生一次。
    除了我确认问题、在"打开/关闭"电源输入后会出现。


    此致
    Giancarlo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Giancarlo:

    您的最大输入电压是多少? 对于 TPS5430、ABS MAX 为40V、通常即使平均输入电压仅为32V、但当开关时、如果您的电源准备就绪、然后您 以 极高的工作频率连接和断开电源、则电压尖峰将非常高。

    如果您的输入电压 处于高电平、您可以 通过将输入电压减小一点来进行双重检查、或者使用 靠近器件 Vin 引脚的输入电容并联36V 或更低的 TVS。  首先排除输入电压系数。

    BRS、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ryan 的回复。

    输入电压为24VDC、通常来自商用开关电源(例如 MeanWell RS-50-24)。 输出电流(5V 时)为0、5/1、5A。

    开/关周期非常慢、我们的 PCB 通常在自动化中工作、每天不会再打开/关闭两次。

    输入引脚上已存在一个 TVS (SMA6J33A)(大约10mm 远处)。

    我尝试发布原理图和布局、但未成功、我尝试通过电子邮件发送。

    此致

    Giancarlo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Giancarlo 和 Grad、
    由于我们已经通过邮件进行了交谈、并且您的问题已经解决、如果没有更多反馈、我想关闭此主题。
    Ryan