This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD88537ND:有关封装的问题

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD88537ND

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1177887/csd88537nd-questions-about-packaging

器件型号:CSD88537ND

器件数据表未描述 T&R 尺寸、放置方向等
我们可以确认这些信息吗?

我正在寻找 此级别的详细信息:
https://www.ti.com/ods/sysadd/pm/symlink/ucc28c42_pm.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!

    感谢您的查询。 有关 CSD88537NDT (T =小卷带、250件)、请参阅以下链接。 载带应与大卷带(2500件)相同。 如果您需要任何其他信息、请告诉我。

    https://www.ti.com/packaging/docs/carriermaterial/carrierlookup?OPN=CSD88537NDT&state=details#results

    此致、

    John Wallace

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我找到了此文档。 您能否确认它是否准确?
    https://www.ti.com/lit/ug/snoa403i/snoa403i.pdf 

    您能确认这些差异吗?

    1) 1) SPQ
    CSD88537NDT:250
    CSD88537ND:2、500

    2) 2)胶带
    =相同尺寸

    3)卷带直径
    CSD88537NDT = 7英寸(178mm)
    CSD88537ND = 13英寸(330mm)

    4)拨禾轮宽度
    CSD88537NDT = 12.4mm (W1)/18mm (W2)
    CSD88537ND = 12mm (W1)/18.4mm (W2)

    我特别关注拨禾轮宽度值。
    卷带宽度为12mm、因此 W1低至12mm 时、摩擦力会很大...
    您是否有机会确认?

    此致、
    Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    我们的产品工程师正在对此进行研究。 我将在收到更多信息后尽快回复您。

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    对拖延表示歉意。 我希望今天能为您提供答案。

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    我再次查看了该文档、我不确定问题是什么。 卷带长度为12mm (W1)、卷带宽度为18/18.4mm。 这似乎是卷带之间足够的间隙、不应有任何摩擦。 请告诉我这是否能解决您的问题。

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    对于  CSD88537ND、带宽= 12mm、但内部宽度或卷带法兰为12.4mm;因此、带有一些摆动空间。
    https://www.ti.com/packaging/docs/carriermaterial/carrierlookup?OPN=CSD88537NDT&state=details#results *请参阅 W (mm)与 W1 (mm)间的关系
    18mm 编号用于卷带从外部法兰边沿的整个宽度、而不是卷带进入的腔体的宽度。

    对于  CSD88537NDT、带宽也= 12mm;但根据"ATSs/"内部页面上的数据、卷带宽度看起来似乎是12mm 或12.8mm。
    我正在寻找有关两个法兰之间的卷带宽度的确认信息。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    我可能误解了这幅图。 下面是我从制造部门收到的反馈、图片和图纸很小。 我可以通过电子邮件将其转发给您。

    谢谢、

    John

    请参阅以下基于 DWG 的请求尺寸。  

      载带的宽度小于 7英寸和13英寸卷带宽度的标称值。

     

    卷带尺寸

    塑料卷带宽度
    (毫米)

    载带宽度
    (毫米)

    7''

    12.40 +0.20 /-0.0

    12.0 +/-0.30

    13英寸

    12.8+1.6/-0.4

    12.0 +/-0.30